This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:USB 鼠标与放大器;TUSB2046上的键盘不工作

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042944/tusb2046i-usb-mouse-keyboard-not-working-on-tusb2046

器件型号:TUSB2046I

大家好、我们将 TUSB2046IBVF 用于 USB 集线器应用。 我们能够连接 USB 设备并与之通信、例如 Pen Drive、串行转 USB 设备等 、但无法连接 USB 鼠标和键盘。 在 Linux 和 Windows 上、我们都看不到 USB 鼠标和键盘的任何设备 ID。 请尽快帮助解决问题。 谢谢。 Rgds、Vinod。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    请提供更多调试信息、包括原理图、集线器和器件之间 DP/DM 上的线路状态以及在器件管理器/USBVIEW 或 Linux 调试日志中报告的内容。

    此致、

    JMMN