This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011AQ-Q1:DS90LV011AQMFE 和 DS90LV011AQNOPB 之间有何差异

Guru**** 2549800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043062/ds90lv011aq-q1-what-are-the-differences-between-ds90lv011aqmfe-and-ds90lv011aqnopb

器件型号:DS90LV011AQ-Q1

你(们)好

我想问一个问题、DS90LV011AQMFE 和 DS90LV011AQNOPB 之间有何区别? 客户是否可以在其应用中同时使用这两个器件而无需任何修改? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否向我发送 DS90LV011AQNOPB 链接? 我在 TI.com 上找不到它。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我在数据表中看到了它们、您可以在器件标识中找到它们、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是器件标识。 请遵循可订购器件名称、即 MF、MFE 和 MFX、它们之间的差异是封装数量。

    谢谢

    David