This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:DRP/I2C 模式- ID 信号

Guru**** 2839960 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320LI, TUSB320, TPS25910, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042674/tusb320lai-drp-i2c-mode---id-signal

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:TUSB320LITUSB320TPS25910

尊敬的先生/女士

我们正在为客户开发一个电路、该电路应该具有 C 型连接器。 因此、我们打算为其使用 TUSB320LI、使用配置"I2C 模式下的 DRP"。 用作源时的最大电流:500mA。

我们的电路可与具有全速 USB2.0 OTG 接口的微控制器(UC)配合使用。
uC 具有 OTG_FS_ID、OTG_FS_DM 和 OTG_FS_DP 引脚。

我使用数据表:SLLSEQ8D–2015年10月–2017年5月修订

乍一看图 12看起来很适合我们的应用。
请确认我是否正确?

然后、我将 TUSB320LI 的 ID 信号与 UC 的 OTG_FS_ID-Pin 连接。 为了控制 VBUS 开关、我将使用 UC 的备用通用输出(GPO)。 我假设我们的 uC 必须观察 ID 信号的状态并相应地控制此使能 GPO。

让我感到困惑的是图 10的数据表。 这也是 DRP 模式、但 ID 引脚未连接到"处理器"。 相反、ID 引脚直接控制开关。

您建议使用哪种 ID 信号?

顺便说一句、另一个问题:在图12中、USB 信号线未直接连接到 uC、而是在之间有 VBUS 开关。 原因是什么?

您会为我们的应用推荐哪种 VBUS 开关? 在 TUSB320评估模块的用户指南中、您可以使用 TPS25910。 这对我们来说也是一个好选择吗?
(如前所述、我们仅提供500mA 电流)

此致  

Christian Zellner  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基督教;  

        当 UFP 成功连接时、ID 将变为低电平。 因此、您可以直接使用 ID 来控制 VBUS 开关、也可以使用其他 GPIO  通过监控 ID 引脚来控制 VBUS_SWITCH。

     图12中的 DP/DM 连接没有什么特别之处。 此外、TPS25910还应适合您的设计。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    非常感谢您提供的信息、我们将使用 ID 直接控制 VBUS 开关。

    遗憾的是、TPS25910没有库存。 您可以推荐哪款器件、 哪款器件可能有库存?

    TUSB320LAI 也没有库存。 您是否可以推荐其他任何可库存的兼容器件?

    此致  

    Christian Zellner  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB320LI 仍然可用。

    对于 VBUS 开关、您需要与其他团队进行交流。

    此致、

    Brian