This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3695:旧422/485 xcvr 的状态

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TL3695, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042890/tl3695-status-of-old-422-485-xcvr

器件型号:TL3695
主题中讨论的其他器件: THVD1550

背景:我支持旧设计。

TL3695未出现在您的手选指南中是否有原因? 是否有计划停止这一部分?

它(TL3695P)位于经销商货架上,数据表中指出“可与 National DS3695互换”,这是一个令人欣慰的声明,可用于数十年的旧系统中的备用功能。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vilis、  

    此器件当前未计划停产。 我们通常建议使用较新的器件、因为针对这些器件进行了优化、使最终用户和 TI 都受益。 当然、我们仍然支持仍然依赖于现有器件的传统行业。  

    也就是说、如果有兴趣更换器件、THVD1550等较新的收发器可提供相同的引脚和基本功能。  

    此致、
    Eric Schott