This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:RTS/CTS 线路上的拉电流/灌电流能力

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041743/max3243-source-sink-current-capability-on-rts-cts-lines

器件型号:MAX3243

大家好、

你好。 或客户有以下查询:

"我有一台工业计算机、它将 MAX3243 IC 用于某些串行 RS-232端口。

我有几个232LPTTL33电平转换器连接到计算机的串行端口。

 连接到232LPTTL33电平转换器时、使用 MAX3243 IC 的串行端口会导致计算机崩溃。

使用主板的 COM 端口不会导致崩溃。

232LPTTL33电平转换器需要从握手线路到器件的电流小于40mA。

MAX3243是否 能够提供此功能?"

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、  

    当您说"使用主板的 COM 端口不会导致崩溃。" 232LPTTL33电平位移和 MAX3243 IC 就会出现这种情况吗?  

    您知道在 MAX3243 IC 上用于此应用的引脚吗?  

    MAX3243的供电电压是多少?

    -Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    遗憾的是、这是客户在主板上获得的唯一信息。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    查看高电平和低电平输入电流的建议运行条件、最大值为+-1uA。 除非存在短路、否则 mA 中不应有电流。 请确保按照握手图正确建立 RS232连接:

    如果 MAX3243驱动器发生电气短路、我们可以预计短路电流通常会下降到+-35mA 左右、最大值 为+-60mA (根据数据表) 由于 IOS =+-60mA > 40mA 握手要求、主板可能会崩溃、这一点很有意义。  

    此致、

    -Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tyler、这对我们非常有帮助。

    检查后、客户发现计算机崩溃是由更换的 Tx 和 RX 引脚引起的。 不知道这会导致电流消耗过大导致计算机崩溃的原因。 是否有任何想法说明这会带来更多电流?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    换用这些引脚肯定会导致电流消耗过大。 当两个 TX 信号连接在一起时、每个驱动器都可以驱动位置极性信号。 这基本上看起来像是对系统短路、可能会导致安全系统在发生损坏之前进行干预。

    此致、
    Eric Schott