This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:TCAN1042HGVDRQ1

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043023/tcan1042hgv-q1-tcan1042hgvdrq1

器件型号:TCAN1042HGV-Q1

尊敬的团队:

我在 其中一个设计中使用 TCAN1042HGVDRQ1器  件、我将 TCAN1042HGVDRQ1连接到 i.mx 8处理器。

 根据 TCAN1042HGVDRQ1数据表、可知"所有器件均支持经典 CAN 和2Mbps CAN FD (灵活数据速率)、"G"选项支持5Mbps"。

我的要求是使用速度为5Mbps 的 CANFD 收发器、 然后 TCAN1042HGVDRQ1将满足我的要求。

请确保我。

此致、

Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayashree、

    是的、TCAN1042G 适用于需要5Mbps 数据速率的 CAN FD 应用。 其中包括您列出的完整器件型号(TCAN1042HGVDRQ1)。

    此致、
    Eric Schott