This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:TPD4E02B04QDQARQ1和 TPD4E02B04DQAR 之间的差异

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1043054/tpd4e02b04-difference-between-tpd4e02b04qdqarq1-and-tpd4e02b04dqar

器件型号:TPD4E02B04

大家好、

由于电源问题、我们分配的客户考虑使用 TPD4E02B04QDQARQ1而不是 TPD4E02B04DQAR。 我对此有疑问。

1) 1)这些芯片是否具有相同的芯片? 只是测试流程和资质审核流程上的差异?

2) 2)绝对温度范围和 ESD 额定值之外的特性差异是什么?

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!

    两个器件将使用相同的裸片、并且具有相同的电气特性。 唯一的区别是 Q1版本符合汽车应用要求。  如果需要、它可用于商业应用。  

    此致、

    Matt Smith