This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31E:AM26LV31ESDREP 引脚/封装是否与 AM26LV31EIDR 兼容?

Guru**** 2534600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042089/am26lv31e-is-am26lv31esdrep-pin-package-compatible-with-am26lv31eidr

器件型号:AM26LV31E

这两种产品之间的主要区别是什么?  AM26LV31ESDREP 是否可以替代 AM26LV31EIDR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R C、

    主要差异是器件的 EP 版本的温度范围得到了扩展。 EP 版本的温度范围为-55C 至105C、而非 EP 版本为-40C 至85C。

    其他一些差异:

    • EP 版本上的脉冲偏斜最大为3ns。 非 EP 版本的最大值为1.5ns
    • 输出电流和高阻抗输出电流的最大值为±127uA、而非 EP 版本的最大 值为±100uA

    除此之外、器件的功能是相同的。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    现在、我正在寻找引脚对引脚兼容且在市场上可用的 AM26LV32EIDR 的替代产品。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RC、  

    对于四通道差分线路接收器、请在 此处的存储页面尝试使用滤波系统。 此类器件的引脚分配相当标准、因此大多数此类器件都将针对相同的封装类型实现引脚对引脚兼容。  

    此致、
    Eric Schott