This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S014-Q1:TPD3S014-Q1建议的设计是连接到 D+D-、我想问它是否可以连接到 CC1/CC2

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD3S014-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042752/tpd3s014-q1-tpd3s014-q1the-recommended-design-is-to-connect-to-d-d--i-would-like-to-ask-if-it-can-connect-to-cc1-cc2

器件型号:TPD3S014-Q1

您好!

关于 TPD3S014-Q1、建议的设计是连接到 D+D-、我想问它是否可以连接到 CC1/CC2以及原因  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    如果您希望将其连接到 CC1/CC2以实现 ESD 保护、这是可以的。 D1和 D2引脚仅提供 ESD 保护、不会影响 CC 逻辑。

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    您是如何做出判断的、D+D-与 CC 引脚速度不同、Vrwm 与?不相同

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hazel、

    USB2.0高速比特率为480Mbps、USB C PD 比特率为300Kbps。 通过信号集成、它可用于 CC 引脚。

    从工作电压电平的角度来看、我们可以看到 Vrwm 高于 CC 工作电压电平、并且 D1和 D2引脚上没有 OVP 保护。  

      

    从以上两点开始、我认为该器件可用于 CC1和 CC2 IEC ESD 保护。

    Bob