This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:替代 THC63LVDF84B

Guru**** 2800615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041438/sn75lvds82-replace-thc63lvdf84b

器件型号:SN75LVDS82

大家好、

您能否给出一些意见、说明如果我们的 SN75LVDS82可以替代 THC63LVDF84B?

有什么特别需要注意的吗?

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN75LVDS82可能能够替代 THC63LVDF84B、但  THC63LVDF84B 的像素时钟范围为15-85MHz、 而 SN75LVDS82的像素时钟范围为31-68MHz。 如果使用的像素时钟处于该范围内、则应进行适当的替换。

    有一些 TI 解决方案具有更宽的像素时钟范围、这些解决方案也应用作替代产品。 DS90CF386就是这样的一个例子

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    明白了、非常感谢。

    此致

    Mia Ma