This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:VIH 最大定义

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9545A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042285/tca9545a-vih-max-definition

器件型号:TCA9545A

您好、先生:

我对数据表 6.3中描述的建议运行条件中的 VIH 最大值感到非常困惑。

根据表6.3 、VIH 为0.7Vcc~ Vcc+0.5。

现在我的问题是 、我的电路是将  TCA9545A Vcc 的 VCC 连接 到  电源轨2.5V。

功能引脚 A1和 INT3~INT0通过电阻器拉至 VCC 3.3V。

此处为 VIH 3.3V>(2.5V+0.5V)并超出最大要求。

为什么 VIH 是指 Vcc+0.5V 而不是6V、这一点非常有趣。

 我的设计是否有任何缺点?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    VIH 上的最大电压值为 VCC+0.5V 的原因是、我们不希望在 VCC 引脚上达到 ESD 二极管的反向击穿电压。 假设您的应用中 VIH = 3.3V >(2.5V +0.5V)、则意味着您超出了数据表限制、还会产生一个为 VCC 引脚提供反向电流的电压差分。 如果您希望将 VIH 保持在3.3V、则需要增加电源电压 VCC 以匹配建议的工作条件。  

    此外、在您的应用中、您应该将地址引脚直接接地或 VCC。 无需上拉。 INT 引脚上需要上拉电阻器、您已经正确无误。  

    此致、

    -Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    我仍然 不清楚 VIH (max)是否大于 工作电压将导致  VCC 引脚上 ESD 二极管的反向击穿电压。

    另一个问题是引脚复位。

    基于 TCA9545A 的数据表、其中显示了1.65V 至5.5V 的工作电源电压范围以及所有 I/O 端子可耐受5.5V 电压。

    引脚复位的标准,VIH 最大值 也定义为 VCC+0.5V,为什么条件与 SCL/SDA 不一样?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我们尚未报告这些器件上的输入引脚偏置问题。 如果我不得不猜测、这是因为之前用作该器件的构建块的器件之一存在 ESD 二极管的偏置问题(我记得非 A 系列的 TCA64xx 存在此问题)。 我的另一个猜测是、我们可能有这样的规格、以便更好地满足电气特性、因为高于 Vcc 电平的偏置可能会影响电源电流测量。

    按技术、 我们无法告诉您、我们可以让您离开这样的设计、因为它在建议的工作条件之外工作、但我可以联系设计团队、验证我们是否对上的任何 ESD 电池的偏置有任何担忧 输入引脚。   

    -Bobby