This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:CLKREQ 引脚、外部上拉

Guru**** 2536500 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042709/xio2001-clkreq-pins-external-pullup

器件型号:XIO2001

您好!

我想知道 CLKREQ 的推荐外部上拉值。

无法计算电阻值、因为 CLKREQ 引脚的低电平输出电流(IOL)未知。

CLKREQ 的推荐外部上拉值是多少?

此外、什么是 IOL 值?

此致、

T.福冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议使用10K Ω 上拉至 VAUX。 PCI 快速机电规范要求最小4mA IOL @ 0.4V VOL。 XIO2001与此规范兼容、但是我无法找到数据来显示器件的特性已满足此要求。

    此致、、Nasser