This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914Q-Q1:如何选择元件作为红色标记

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042306/ds90ub914q-q1-how-to-select-the-component-as-red-mark

器件型号:DS90UB914Q-Q1

你(们)好,先生

我是否可以知道如何选择组件作为红色标记、FB1、FB2?

C6、C7、C14、C15、C17、C19?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    请参阅 DS90UB914Q-Q1 数据表图48中图表右下角的建议电容器值。  这些是我们建议的值、可实现最佳器件性能和链路稳定性。  

    此致、

    Shruti 更多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是该值适合该链路稳定性、我是否知道如何计算它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    数据表中建议的组件值是在器件验证过程中最终确定的。

    此致、

    Shruti 更多