This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM 自举配置、用于在介质转换器模式下禁用信号检测

Guru**** 2450140 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042456/dp83869hm-dp83869hm-strap-configuration-to-disable-signal-detect-in-media-converter-mode

器件型号:DP83869HM

大家好、

我们使用 DP83869HM 来实现光纤通信。 根据数据表、可以在1000M-FX 中禁用 JTAG_TDI/SD (引脚24)。 在100Mbps 介质转换器模式下禁用此功能的配置是什么?

曼诺伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    在数据表的表15中、如果您将引脚16 (LED_1)绑定到 GND、它也会在100Mbps 运行期间禁用信号检测。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    如果我通过2.49K 将引脚46 (LED_1)绑定到 GND,则接口无法正常工作。 未接收到数据包。

    但是,如果我将 LOS 信号从 SFP 收发器连接到 JTAG_TDI/SD (PIN24),通信就会成功。  

    我正在100Mbps 多媒体转换器模式下工作,建议的搭接方式如图所示:  

    但未提及有关 JTAG_TDI/SD 引脚的任何内容。

    感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、您好!

    我的错误是、我提到的自举引脚用于不同的工作模式、对于介质转换器模式不可行。 相反、将该引脚保持在单独的位置、并将 LOS 信号连接到引脚24。 为什么要在介质转换器模式下禁用信号检测?

    此致、

    Gerome