This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:过冲和下冲

Guru**** 2880510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042667/dp83620-overshoot-and-undershoot

器件型号:DP83620

你(们)好

我需要在 X1引脚上连接 DP83620SQ/NOPB 时钟的过冲和下冲值

您还能为 我提供 VIH (最大值)和 VIL (最小值)吗?


此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    过冲/下冲值位于数据表的表4.2中。 根据电源电压的不同、您将有+/- 10%或5%的摆动空间。

    关于 VIH 和 VIL、没有 VIH 最大值或 VIL 最小值、因为这些是 PHY 将信号识别为高电平或低电平的阈值。 要识别高电平、信号必须高于2V、但不应超过 I/O 电源电压。 要识别低电平、信号必须低于0.8 (3.3V I/O 电源)或0.7 (2.5 I/O 电源)、并且不应低于 GND。

    此致、

    Gerome

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。