This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:通过 SMI 接口进行 PHY 检测(MDC/MDIO)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042633/dp83869hm-phy-detection-over-smi-interface-mdc-mdio

器件型号:DP83869HM

大家好、

我们在 SMI 总线上安装了 DP83869HM 以及同一总线上的其他2个器件、所有器件均支持第22条。

在使用标准2.5MHz MDC 时钟探测此总线时,我观察到并非所有设备都被检测到,并且只有1个设备被检测到,且 PHY 地址正确。 但是,如果我将 SMI 总线时钟更改为1MHz,则会使用正确的 PHY 地址检测到所有设备。

为什么即使数据表显示所需的典型时钟为2.5MHz,也只能在1MHz 时检测到正确的地址。 虽然没有这样的最小时钟,但在2.5MHz 时也应该检测到 PHY。

谢谢你

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    您能否确认 MDIO 线路上的上拉电阻器? 即使在同一节点上连接了2个 DP83869HMs、线路上也应该只有一个1.5k 电阻器。 此外、这些线路的布局如何? 非优化布局(长布线长度等)可能会产生电路板寄生效应、当线路上的信号频率更高时、这种寄生效应会成为更多因素。

    此致、

    Gerome