This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:端口供电 USB-C 集线器

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TPS25750, TMUXHS4212, TUSB1042I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042809/tusb8044a-port-powered-usb-c-hub

器件型号:TUSB8044A
Thread 中讨论的其他器件: TPS25750TMUXHS4212TUSB1042I

您好!

我想使用 TUSB8044A 芯片设计端口供电的 USB 集线器。 上行端口应为 USB-C 插座。 下游、我想使用具有 Typ-A 插座的 USB 2.0。

是否需要任何额外的芯片来将芯片与 USB-C 插座连接?

如何使用 TUSB8044A 实现电力输送功能? 是否需要其他芯片?

谢谢你

Fabian Schwandner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    TUSB8044A 本身不支持 USB-C 为了实现此功能、您需要对器件执行以下操作: