This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:USB 集线器充电端口角色交换至 PC DRD/DRP

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TUSB8044A, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042171/tusb422-usb-hub-charge-through-port-role-swap-to-pc-drd-drp

器件型号:TUSB422
主题中讨论的其他器件: TUSB8044ATPS25750

 TUSB422 - USB PD TCPCi 端口控制器能否支持充电直通端口?
此外、该充电直通端口是否可以是 DRP/DRD 端口?


用例为:

具有三个端口的专用 USB 集线器:
集线器端口1 专用 于现代智能手机(DRD/DRP)
集线器端口2专用于自定义的"仅供电"外设(DFP)  
集线器端口3用于:
- USB 充电器、或
-用于双向文件传输的 PC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB422仅是 由 MCU 控制的 PD PHY、没有集成电源路径。 MCU PD 堆栈需要考虑所有特殊情况并控制电源树。 提供的 PD 堆栈本身不支持这种应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、
    谢谢、我将从重新设计开始、并研究解决此问题的方法。

    当您查看我发送的图表时、您能否建议用户在拔下 USB 充电器(处于充电直通模式)并 连接 PC 时如何解决用例3?  

    我一直在研究规范、但无法找到一个明确声明、即不支持此角色交换(从充电到端口再到 DRP)。

    BART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    如果通过端口的充电仍处于 DRP/DRD 模式、我不会看到问题。 PC 和充电器都仅用作 DFP (通常)、充电过程中没有数据。 您提到的电荷不是由集线器/集线器类型系统的 USB 规范定义的。 您是否打算仅通过 VCONN 为该设计表供电? 创建 CTVPD 需要考虑这些类型的电荷。 您是否在此应用中使用电池?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我认为 VCONN 不能使用。  正如我所说明的、集线器中没有固定电缆。  我了解一根系留电缆仅支持充电。  我认为正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、   
    让我尝试使这项调查更容易回答。  我需要设计一个能够实现以下两张幻灯片中所述功能的集线器。   
     我应该查看哪些可用于支持此功能要求的 TI 组件和参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    据我所知、我们没有任何接近您所需的参考设计。 根据您的描述、我们确实有一个 USB 集线器可在此处使用、但这些集线器不支持 DRD。  这意味着 PC 连接将始终为 UFP、而智能手机/USB 设备连接将始终为 DFP。 如果集线器如此连接、您应该能够实现双向文件传输。 此处使用的器件是 TUSB8044A。  

    电源角色交换消息将使您能够灵活地选择哪个端口提供电源和灌电流。 我不认为 TUSB422非常适合这种应用、因为该应用不靠近提供的源代码、需要进行软件工作。 根据您的描述、我们的独立 PD 控制 器似乎更适合(例如 www.ti.com/.../TPS25750)。 我不是这些产品的专家(我支持 TUSB422的预期数据端)、因此我建议使用 TPS25750器件型号发布另一个线程、以获得更准确的器件建议。