This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C32AT:7V 以上的 VCC 瞬态

Guru**** 2766165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042195/ds26c32at-vcc-transient-above-7v

器件型号:DS26C32AT

有关组件在 加电期间持续1-2毫秒的 Vcc 线路瞬态处理能力的问题。  使用我们的一个电源、在上电期间、看到电力线上的瞬变持续1-2毫秒、达到12V-22V。  在组件内部的 Vcc 线路上是否有任何保护措施可使其处理此瞬态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    当看到器件在绝对最大条件之外运行时、我无法保证器件不会因通电而损坏。  

    查看上一个主题、I/O 上有用于提供过压保护的内部钳位二极管。  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/730692/ds26c32at-internal-clamp-diodes

    我不确定 VCC 引脚上的钳位。 我现在正与另一位工程师确认这一点。 我将再次用此引脚上的更新信息进行回复。 但是、我建议您开发一种方法来缓慢增大电源电压、以便您不会看到这些电压尖峰、或者添加一些外部钳位电路来解决此问题。 通过查看数据表、我看到有一些 ESD 保护。 ESD 冲击虽然在 kV 范围内进行了测试、但一次仅持续 ns。 由于您会看到毫秒级的瞬变、因此我会小心处理此器件的持续上电/断电。  

    此致、

    -Tyler

    在对 VCC 引脚进行进一步审查后、我预计重复的12V-22V 1ms 瞬变最终会损坏器件。 请尝试在数据表中列出的建议运行条件下运行器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢你的答复。 如果根据器件的电路、我们预计会有几个(5-10)的导通/关压、那么是否仍会对器件造成损坏?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    由于器件的运行超出了为 VCC 引脚列出的绝对最大条件、因此我无法保证它将/不会损坏器件。 我更倾向于器件最有可能发生故障、因为对于 VCC 上的22V 电压尖峰、1ms 的时间很长。

    此致、

    -Tyler