This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:Vref1是否等于 Vref2

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042555/pca9306-q1-can-vref1-be-equal-to-vref2

器件型号:PCA9306-Q1

您好!

我使用数据表中的开关使能控制图将 PCA9306-Q1用作 I2C 开关。

我想知道 、如果我将 Vref1和 Vref2都设置为3.3V、会有什么问题。 请参阅下图以获取参考

我还注意到、在数据表的不同部分中、Vref2通常大于 Vref1。 在我的应用中、这是必需的吗? 如果不是、何时需要 Vref2 > Vref1?

谢谢、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    查看您提供的原理图、您似乎遵循有关 EN 和 Vref2引脚的电压转换配置。 我在 PCA9306 (非 Q 型号)的数据表中找到了这一点:

    由于您希望将此器件用作 I2C 开关、因此需要按照以下数据表中所示的开关配置进行操作:

    其中 Vref1 = Vref2、EN 由一个 不超过 Vref2 + Vth 的 GPIO 电压控制、其中 Vth 大约为0.6V @室温。  

    在您的特定应用中、您不需要 Vref2 > Vref1。 这仅适用于需要使用转换配置的情况、在该配置下、您可以在不同的电压电平下运行两个不同的 I2C 器件。  

    希望这对您有所帮助、

    此致、

    -Tyler