This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP149:DP/eDP 至 HDMI 转换解决方案

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042429/sn75dp149-dp-edp-to-hdmi-conversion-solution

器件型号:SN75DP149

您好!

我们正在寻找 eDP/DP 到 HDMI 转换解决方案、我们发现 SN75DP149可以将 DP++更改为 HDMI。 但 我不确定 DP。 您能帮我找到一个解决方案吗? VIDE=支持 FHD

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP/eDP 至 HDMI 需要一个有源协议转换器。 遗憾的是、我们没有能够支持这一点的解决方案。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    实际上、是否可以从 DP 转换为 HDMI? 如果有参考设计、您能与我分享吗?

    谢谢

    ameenu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ameenu

    您需要一个有源 DP 到 HDMI 协议转换器 、例如 Megachip MCDP2900、megachips.com/.../。

    谢谢

    David