This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:内部 LDO 的最大输出电流

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042727/tps65988-maximum-output-current-of-internal-ldo

器件型号:TPS65988

LDO_3V3和 LDO_1V8的最大输出电流值是多少?
此外、我计划将 LDO_3V3和 LDO_1V8用于外部电路。 我可以使用多少钱?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoyuki、

    LDO_1V8不适用于 TPS65988以外的其他用途。  它仅为 TPS65988运行提供足够的电流。

    LDO_3V3的输出电流非常有限。  它的预算为外部系统提供最大10mA 的电流。

    此致、

    卡盘