This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:设置出厂默认值将适用于 SDI 标准信号电平800mV?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218, LMH1219, LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042436/lmh1218-factory-default-value-is-set-will-work-for-sdi-standard-signal-level-800mv

器件型号:LMH1218
主题中讨论的其他器件: LMH1219、 LMH1297

任何人都可以帮助回答新 LMH1218是否支持为 SDI 信号输入/输出设置出厂默认值、标准800mV、75欧姆端接?

还是必须通过 SPI 或 SMBus 通过模式选择进行编程?

LMH1218的出厂默认设置值在运输过程中是否适用于800mV 的 SDI 信号输入和输出信号电平?

低于连接的 LHM1218信号连接适用于3G-12G SDI 信号?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您希望将 LMH1218用作中继器、并且您注意到的配置可以正常工作。 我不知道 EQ AMP 是什么意思、但客户通常使用12G SDI 均衡器(如 LMH1219)来实现此功能。

    或者、您可以考虑使用 LMH1297而不是 EQ AMP + LMH1218。 该器件具有环路选项、并提供相同或更多功能。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    非常感谢您对 LMH1218的支持和确认、如上图所示。 我将相应地继续执行 PCB 布局、并测试原型 PCB。 如果面临任何困难,我将回到论坛。

    EQ-AMP 是指、正如您提到过的、类似 LMH1219。  您的建议是 LMH1297的优点是它具有 EQ +时钟恢复器+电缆驱动器的分级功能。

    再次感谢您。

    此致、

    拉斐尔。