This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:能否为 IO Link 接口添加安全性?

Guru**** 2504315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042185/tiol111-can-you-add-security-to-an-io-link-interface

器件型号:TIOL111

您好!

您是否看到客户向 IO Link 接口添加了任何类型的安全或加密? 我的客户希望对插入 控制台的设备进行身份验证。 IO 链路看起来很适合、但他们希望确保不能使用爆震器件、因此需要某种形式的安全性。  

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您将此帖子发布到 E2E。 我已通知我们的 IO-Link 专家该问题、他们将在明天作出答复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我个人尚未看到出现此主题的任何应用程序。  我知道 IO-Link.com 上有一个 IO-Link 安全说明文档 、似乎讨论了您通常要问的问题。

    从物理层和收发器来看、我不知道什么、而是必须通过主 MCU 和器件 MCU 之间的附加协议层来实现。  如果客户只是想识别自己的模块、那么他们也许可以在固件中内置一个额外的标识符寄存器、用于在 MCU 中进行轮询。  但是、有关从系统级将此类内容内置到固件中所涉及的技术细节、超出了我最了解的收发器物理层。

    引用的文档似乎提供了某种级别的身份验证、但对于客户想要执行的操作、它可能是过分的、但请看一下。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    很高兴听到您的声音、感谢您的快速回应! 这正是我所想的(我们的器件严格属于物理层的一部分)、因此任何安全措施都由客户来完成系统编程。  

    感谢您的支持、

    John