This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:是否可以将 DP83867CR 用作兼容的替换器件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS, DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042449/dp83867cs-can-dp83867cr-be-used-as-compatible-replacement

器件型号:DP83867CS
主题中讨论的其他器件: DP83867CR

我们有 一个采用 DP83867CS 的新设计、但无法获取样片、 DP83867CR 似乎 是完全相同的、只是没有经过 SGMII 接口测试。

 DP83867CR 是否可用作 未经测试的 SGMII 接口的替代 器件、或者我们是否无法在 DP83867CR 上启用 SGMII?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sune、

    在中间用途中、是的。 但是、如果将其用于生产、则不建议使用、因为 DP83867CR 不在性能数据表中涵盖、因此不在我们的最终测试中涵盖。 因此、我们无法保证 DP83867CR 的 SGMII 部分的性能。

    此致、

    Gerome