This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《TUSB8040:TUSB8040设计指南》

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8040, TPS2066C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041429/tusb8040-tusb8040-design-guide

器件型号:TUSB8040
主题中讨论的其他器件: TPS2066C

您好,

我已经阅读了应用  TUSB8040设计指南和应用手册中提到的在 VBUS USB 电力线上使用铁氧体磁珠。  

使用的铁氧体磁珠为 BLM18PG221SN1D、100MHz 时为220 Ω。 您能否指导我们为何选择100Mhz 频率范围而不选择辐射 EMI 和传导 EMI 频率范围。  

目前,我们使用的 USB 3.0的速度是2.5GHz,所选的铁氧体磁珠是否会有任何不良影响,如运行 USB 频率时有损耗信号?

请建议 我应该查找 USB 3.0应用的其他铁氧体磁珠规格。

此致

Pavaman P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavaman、您好!

    我们选择了铁氧体磁珠来帮助隔离 VBUS 线路并抑制电源噪声、同一铁氧体磁珠不应在 USB 数据线路上使用。   有多家供应商专门为 USB 2.0和 USB 3.x 数据线制造铁氧体磁珠。  除了寻找用于 USB 2.0或3.x 操作的铁氧体磁珠之外、TI 没有其他具体建议。   

    请告诉我您使用的是哪种器件、不建议在新设计中使用 TUSB8040。

    此致、

    JMMNB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 USB 集线器 USB2514、TPS2066C 连接到 Type C 连接器、用作限流器、以限制流向 USB 3.0器件的电流。  

    在上、我们打算使用 FB 的 VBUS 电力线、在 TUSB 应用手册中、建议使用 FB。 对于 USB 3.0应用、我们需要在铁氧体磁珠中查看哪些参数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavaman、您好!

    对 VBUS 铁氧体磁珠的要求在 USB 2.0和 USB 3.0之间不需要变化。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 FB 选择所需的所有参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。  这个问题在论坛上有些反弹。  我现在将其发送给合适的人。