This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:INH 保持时间

Guru**** 2526870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042488/tcan1043-q1-inh-hold-time

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

尊敬的接口团队:

请帮我在 TCAN1043和 TCAN1145数据表中的什么位置可以找到 INH 保持时间?

谢谢、

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    我不确定我是否理解此请求。 INH 是这些器件的 Vsup 电平开源输出。 只要器件处于激活模式(而不是睡眠模式)、该引脚就会将高电平置为有效。 在睡眠时、INH 输出变为高阻态并根据信号线路和任何其他连接器件的 RC 特性进行放电。  

    如果我在这里误解了您的问题、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott