This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:TCA9535 IO 输入引脚状态

Guru**** 2931200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042446/tca9535-tca9535-io-input-pin-state

器件型号:TCA9535

专家您好!

当我们将 IO 设置为输入时、您能帮助检查 IO 状态吗? IO 引脚中的阻抗值是多少?

谢谢

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    当 I/O 被设定为一个输入时、此引脚被置于一个高阻态。 没有用于拉至 VCC 或 GND 的内部上拉电阻器。 查看数据表中的输入泄漏电流规格,我们可以预期 I/O 的阻抗会随着输入电压的变化而变化。 在最大条件下、假设 Ileak = 1uA 且 VCC = 5.5V、我们可以计算出 I/O 引脚的阻抗为 VCC/Ileak >= 5.5Mohm。  

    此致、

    -Tyler