This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:电路原理图检查

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041229/xio2001-schematic-check

器件型号:XIO2001

你(们)好

您能帮您检查下面的 XIO2001原理图并进行任何调整,谢谢

e2e.ti.com/.../RK15_5F00_CARD-BUS_5F00_R00_5F00_20211001-_2800_003_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    请随附注 XIO2001实现指南和 EVM 原理图。 请确认您的原理图 、然后将另一份副本发送给我们以供审核。

    此致,Nassere2e.ti.com/.../XIO2001-Implementation-Guide-rev-1.0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

    已引用 SCPA045D 文件、请帮助确认并进行必要的调整

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    已检查此原理图、并已正确地将其传输到 PNP 封装与 ZWS。 原理图看起来不错、没有发现问题。

    此致、、Nasser