This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:SN75DPHY440SS

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042326/sn75dphy440ss-sn75dphy440ss

器件型号:SN75DPHY440SS

您好!

我需要通过 FTP LAN 电缆、插头和插孔连接两个 DSI 显示屏、一个两个通道和一个四个通道、与主机之间的距离为50cm。

我是否必须使用重定时器来保证可靠的功能?

非常感谢您的建议。

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antonio

    您是否知道  FTP LAN 电缆、插头和插孔的损耗程度? 此外、您要支持的数据速率是多少?

    DPHY440可支持1.5G 的最大数据速率、它 具有接收器均衡器和发送器预加重功能、可补偿通道 ISI 损耗。 在750MHz 奈奎斯特频率下、有三个 RX 均衡级别可供选择、分别为0dB、2.5dB 和5dB。 提供0dB 和2.5dB 两个 TX 预加重级别。 根据通道损耗和 DPHY440的放置方式、我们可以使用 RX 均衡器和 TX 预加重来实现最佳结果。

    谢谢

    David