This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:从10GBASE-KR 转换为10GBASE-T

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042182/tlk10031-convert-from-10gbase-kr-to-10gbase-t

器件型号:TLK10031

客户有一个具有10BASE-KR 输出的 FPGA、但希望将其转换为10GBASE-T 铜缆。  TLK10031可以通过-KR 数据链路连接到 FPGA、然后使用 XAUI 连接到-T PHY、从而帮助进行此转换吗? 概念方框图:

还是 XAUI 接口需要 MAC 控制器?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLK10031可以将 XAUI 转换为10GBASE-KR、但不能将 XAUI 转换为10GBASE-T  

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    我不确定我是否完全理解你的发言。 我知道 TLK10031不能用作10GBASE-T 的 PHY 在此计划中、10GBASE-T 将有一个不同的 PHY   TLK10031将从-KR 转换为 XAUI。  

    但是、您是否认为-KR 与-T 的 XAUI 接口不同?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果按照您的陈述、"TLK10031将从-KR 转换为 XAUI"、那么我看不到任何问题。 它应该起作用。