This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:TPS65994EVM

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041876/tps65994qfnevm-tps65994evm

器件型号:TPS65994QFNEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65994AD

您好!

  您能不能建议将哪些固件编程到 TPS65994EVM 上的 Tiva 微控制器中。 我无法使用 PC 连接到 EVM。 另外、让我们了解 TPS65994AD PD 控制器的固件。

您能不能共享这些固件。

我正在使用应用程序配置工具6.4.5

此致、

Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pramod、

    由于时区的变化、我将为您提供一个快速答案、然后让其他人接管此响应。

    我们所有 EVM 上发布的固件是专有测试固件、我们无法向客户发布。  

    GUI 用于配置我们的基本固件补丁、以便在您的系统中使用、它随 GUI 一起发布、因此您应该可以获得入门所需的一切。

    为了给 EVM 供电并与之通信、您需要提供以下内容:

    1. 通过将 C 型 DFP (充电器)连接到 C 型连接器或将桶形插孔连接到19.5V 电源、以实现 A 型 C 型电源连接。  许多客户为此使用戴尔电源。
    2. 连接到 PC 的 USB Micro B。

    如果您已建立这两个连接、则应能够按照产品页面上的指南将 EVM 连接到您的 PC 进行配置。