This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412:交流耦合

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR412, DS160PR421, DS160PR412-421EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041556/ds160pr412-ac-coupling

器件型号:DS160PR412
主题中讨论的其他器件: DS160PR421

你(们)好  

PCIe 交换方法如下图所示、两个 PCIE 共用一个插槽、客户对 DS160PR412和 S160PR421有以下问题

PR421的 RX 交流耦合红色帧是否仍需要电容器?

2、对于 DS160PR412、TX 靠近插槽放置、DS160PR421也位于插槽中或靠近 CPU 3。 有两个布局指南吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    1)。 是的。 通常、在 PCIe 应用中、这些交流耦合电容集成在 TX 驱动 PCIe 插槽 A 中。因此、您可能不需要这些电容、因为它们已经集成在 PCIe 设备中、而 PCIe 设备已插入第一个图中的 x8 PCIe 插槽中。

    2)。 通常、PR412放置在靠近 CPU 的位置、这样所有介质丢失都位于 PR412器件的输入端。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    关于均衡控制设置 PR421/PR412 (表7-1)和 DS160PR412-421EVM 评估模块(表2-4)具有不同的值、正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您可能具有旧版数据表。 最新版本- 2020年3月表3 -显示的 EQ 与 EVM 表2-4中的 EQ 相同。 因此、请使用 EVM 的表2-4。

    此致、、Nasser