This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:DS125DF410寄存器设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042065/ds125df410-ds125df410register-setting

器件型号:DS125DF410

您好!

你好。 我有一位客户对 DS125DF410有疑问。 请查看下面他 的查询以供您参考。 非常感谢。

我使用 DS125DF410SQ 将其设置为以下寄存器。

1.将0xff 寄存器设置为0x0c

2.将寄存器0x36的位5:4设置为'2B11

3.将0x2F 寄存器设置为0xf6

4.将0x15寄存器设置为0x42

仅使用上述设置、1G/10G 以太网正常运行。

此设置是否有任何问题?

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您严格地以10G 或1G 以太网速率操作重定时器通道、则这些设置不会出现问题。

    • 设置共享寄存器以启用广播写入和通道寄存器访问
    • Ref_mode=3
    • 0x2F=0xF6是双10G/1G 以太网 CDR 速率模式  
    • 设置去加重值

    谢谢、

    罗德里戈