This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVPE502:技术规格检查

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVPE502A, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041593/sn65lvpe502-spec-check

器件型号:SN65LVPE502
主题中讨论的其他器件: TUSB522P

你(们)好

TI SN65LVPE502ARGER 与 SN65LVPE502RGER PIN14之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65LVPE502A 不使用引脚14进行合规 性测试、应保持未连接状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这两个 P2P? 它们看起来不能是 P2P、功能的主要区别在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功能相同、SN65LVEP502A 具有通过 USB 合规性测试所需的更新。 但是、SN65LVPE502A 是 NRND。 如果您 正在寻找要使用的器件、我建议您使用 TUSB522P。