This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233:后缀差异。

Guru**** 2928370 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233, SN65HVD233-HT, SN65HVD233-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041833/sn65hvd233-difference-of-suffix

器件型号:SN65HVD233

您好!

我对 具有 SN65HVD233后缀(-EP、-HT)的产品之间的区别有疑问。  

-EP 和-HT 似乎是高可靠性产品。

两 个器件(SN65HVD233-EP 和 SN65HVD233-HT)之间的差异是否 仅限于温度范围?

EP 后缀意味着什么? 什么是增强功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SY、

    TI 提供的增强型产品(EP)使用多种方法来降低航空电子设备和国防通常面临的风险。 这包括使用纯净和坚固的材料进行粘合和封装以保护环境、扩展温度范围以支持这些行业的恶劣条件、以及控制的制造流程和扩展的测试程序以确保质量和可靠性。 您可以 在此处阅读有关 EP 产品的更多信息。  

    HT 后缀是用于增强型产品的高可靠性(Hi-Rel)术语表的一部分。 这个特定的后缀是指用于封装的材料类型(陶瓷四方扁平封装)。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有、请单击 Resolved (已解决)按钮告知我们。  

    此致、
    Eric Schott