This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HD3SS215的工作温度

Guru**** 2771035 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041943/hd3ss215-operation-temperature-for-hd3ss215

器件型号:HD3SS215

我是否可以确认 HD3SS215  在 NFBGA 封装中的工作温度? 数据表中缺少该信息。   

或者、对于不同的封装、我们只需按照数据表中的以下部分进行操作?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于商业级温度范围:0°C 至70°C

    对于工业温度范围:–40°C 至85°C

    谢谢

    David