This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:媒体转换器应用问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83TD510E-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041703/dp83td510e-media-converter-application-questions

器件型号:DP83TD510E

您好!   

我正在将 DP83TD510E 用于介质转换器应用程序,我有几个问题。

  1. DP83TD510E 数据表未指示这一点、但根据我在 EVAL 板上看到的情况、我可以将 DP83TD510E 和 DP83822设置为在介质转换器模式下运行、将 DP83TD510E 设置为 RMII 主设备、从 DP83TD510E 引脚19运行50MHz 参考时钟到 DP83822 XI (引脚23)、并在 RMII 从模式下运行 DP83822、对吧?
  2. 驱动 LED 的 DP83TD510E 引脚是否会根据 LED 引脚的自举状态(如 DP83822数据表第8.2.2节)设置其驱动极性(高电平有效或低电平有效)?
  3. 如果 DP83TD510E 和 DP83822配置为背靠背(介质转换器)模式、则无需使用 MDIO 和 MDC、对吧?  如果没有、我应该不把它们连接到任何东西吗?
  4. 什么是“拉伸选项”(请参阅数据表表表表7-80。 LED_CFG_1寄存器字段说明)?
  5. 您是否有任何其他建议可确保我为此应用正确设置 DP83TD510E 和 DP83822?  我已经有  DP83TD510E-EVM。

谢谢、

Cyrus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus、

    关于您的问题:

    1) 1)是、此配置有效。

    2) 2)我需要向团队核实这一点、但我相信 DP83TD510E 中也包含此功能。

    3) 3)假设配置正确、则不需要 MDIO 和 MDC。 但是、我们建议、如果稍后需要优化和/或其他配置、至少可以选择将这些线路连接出去。

    4) 4)拉伸选项主要用于增加向 LED 传输的信号的占空比。 这使得 LED 在每个周期内的导通时间比通常的要长。 只要 LED 快速闪烁且需要视觉确认、就会使用此功能。 但是、当需要精确测量时、可以禁用拉伸选项。

    5) 5) 此 EVM 可用作出色的参考设计、以便遵循正确设置应用。

    此致、

    Gerome