This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR412:DS160PR412-421极性反转

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041496/ds160pr412-ds160pr412-421-polarity-inversion

器件型号:DS160PR412

您好!  

  我们想知道 PCIe 的 DP160PR412 Tx 和 器件的 DP160PR421 Rx 可以实现极性反转吗?

Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些器件用于 PCIe 应用、其中通过协议布局处理极性转换。 器件没有用于进行极性反转的寄存器位。 请告诉我们您在此应用中使用的协议是什么。

    此致、、Nasser