This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:降低发射设计提示和技巧

Guru**** 2508665 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041550/thvd1450-lowering-emissions-design-tips-and-tricks

器件型号:THVD1450

我需要一些帮助。 在特定应用中、THVD1450的驱动强度过大、这会导致边沿快速变化并产生更高的辐射。

您能否帮助列出可以采取哪些措施来减少排放?

我知道您可以使用数据速率接近所需规格的器件、从而降低边沿速度、但我想知道是否有任何电路级模块也会有所帮助?

此致、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线线路中的串联电阻器、串联电感器(铁氧体磁珠)或总线线路之间的电容器会减慢边沿。 (但共模扼流圈设计为不影响差分信号边沿。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    回复很快...

    [1]差分信号是否会相互"抵消"并减少发射?

    [2]共模扼流圈是否是一种修整 THVD1450的方法、以便在10Mbps 下工作、同时减少辐射? 我不太了解共模扼流圈、只是它们通过电感耦合、允许差分信号通过、但不知道共模...因此这可能不是减少辐射的好选择?

    [3]以相同速度在较低电压下运行的器件是否具有固有的更低辐射? 考虑这是否是一个可用于推广低电压选项的主题...(目前正在使用5V 电压)

    [4]减慢边沿的最简单方法是在每条线路上添加一个串联电阻器和一个差分电阻器。 电容? 从每条线路到 GND 之间的电容器会怎么样? (共模电容器?)

    此致、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、是的、差分信号(以及将两对绞合在一起)的全部目的是使两条线看起来像一条总电流为零的单条线。 如果线路/布线彼此不够近或不平衡(通常在连接器附近发生)、则可能会逸出一些噪声。

    2.共模扼流圈可减少共模发射和从外部注入的共模噪声。 完美的 RS-485发送器不会发出共模噪声、因此在实践中、共模扼流圈主要用于防止外部噪声。

    3.理论上是的。 实际上、所有 RS-485收发器都使用相同的差分输出电压、因此电源电压无关紧要。

    4.是的,这样一个 RC 低通滤波器是最便宜的。 我不认为接地电容器对降低边缘速度起作用。 (它们确实会对共模噪声产生影响、但我不知道它们是否比 分裂终端更好或更差。 我想我更喜欢使用单个差分电容器、以便能够独立控制 LPF、使其与接地的共噪声电容器无关。 但  SAE J1708的建议负载使用电容器接地、因此可能不会产生太大的影响。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我误解了客户的观点。

    除了接收器功能之外、它们不是很关心发射问题。

    THVD1450对输入变化更加敏感、并且在 EFT/B 系统测试期间更有可能遇到问题。

    您是否对如何提高接收实施的抗噪性能有任何想法?

    这可能是一个非常基本的问题、但您可以提供的任何指示都将帮助我解决...

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这实际上不会产生任何影响。 您可以使用相同的机制来减慢输入端的边沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    根据我的经验、您最好减慢(滤波)输入信号、而不是在输出端处理信号。