This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:复位脉冲宽度

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041465/tusb2036-reset-pulse-width

器件型号:TUSB2036

大家好、

数据表显示了以下内容。



如果我们将脉冲宽度设置为大于1ms、是否存在任何问题?
如果答案是肯定的、我想知道为什么复位脉冲宽度应短于1ms。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    长复位脉冲的问题通常是可能出现互操作性问题的。  例如、在嵌入式系统中、如果集线器已连接但保持在复位状态、主机可能无法正确枚举集线器。  如果 DP0PUR 被正确执行、这个问题就不大了。

    此致、

    JMMN