This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:环回模式转换

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041477/tusb8042a-loopback-mode-transformation

器件型号:TUSB8042A

大家好、

我们将执行 USB 3.0合规性测试。

在接收测试期间、有必要传输到回送模式。
当 TUSB8042A 传输到环回模式时、我们是否需要进行任何设置?
如果用于环回模式转换的信号是来自测量仪器的输入、那么它是否会自动传输到环回模式?


此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、集线器应自动进入环回模式。  需要注意的一点是、在测试下行端口时、在连接到集线器上行端口的 USB 主机上加载 XHSTT (XHCI HSETT)工具很有用、 这将防止 USB 主机控制器驱动程序在 USB 3.x 端口进入环回模式时尝试复位它们。

    此致、

    JMMN