This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044AEVM:使用未上电的 TUSB8044AEVM

Guru**** 2765465 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041430/tusb8044aevm-working-with-tusb8044aevm-unpowered

器件型号:TUSB8044AEVM

您好!

是否有办法在不使用外部5V 的情况下使用 TUSB8044AEVM?

意味着使用主机 USB 电源?

谢谢、

Itay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    TUSB8044AEVM 不设计为总线供电、因为单个 USB 3.0端口上的最大功耗为900mA、这不允许为集线器供电并 为其每个下行端口提供高达900mA 的电源。  正常运行需要外部电源。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回复。
    在我的应用中、每个端口仅消耗20mA 的电流。 我的问题是、在这种情况下、我们是否可以在没有外部电源的情况下运行 EVB。

    再次感谢、

    Itay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itay、

    虽然您描述的应用不符合 USB 规范,但如果您有一个封闭系统和一个可为 EVM 和下游器件供电的 USB 主机端口,则可以修改 EVM 以从总线电源运行。  我们没有包含板载开关选项来启用总线电源模式。

    此致、

    JMMN