This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TSER953:V3Link 与 FPD-Link

Guru**** 2812155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041728/faq-tser953-v3link-vs-fpd-link

器件型号:TSER953

什么是 V3Link?它与 FPD-Link 有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • V3Link 和 FPD-Link 基于相同的高速串行器/解串器技术。 它们都是 SerDes 对、可通过单根电缆传输高分辨率未压缩视频、双向控制和电力
    • FPD-Link 是产品线的名称。 该产品系列分为三个产品系列:ADAS、IVI 和 V3Link。 ADAS 和 IVI 与汽车 FPD-Link 具有相同的含义、而 V3Link 是工业级的。 V3Link 不具备 ASIL 等级等汽车资质、芯片在 TI 遵循不同的测试流程
    • FPD-Link 的典型用途包括汽车中的信息娱乐显示屏和 ADAS 传感器系统。 V3Link 的典型用途是医疗视觉、例如内窥镜或外科手术机器人、IP 网络摄像头和其他视频监控、大型电器以及需要连接远程传感器或显示屏的任何其他非汽车设备。

    您可以在 TI.com 上的此处找到有关 V3Link 产品的更多信息!

    https://www.ti.com/interface/high-speed-serdes/v3link-serdes/overview.html