This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:6 CSI 单通道重定时器解决方案

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041708/sn75dphy440ss-6-csi-1-lane-retimer-solution

器件型号:SN75DPHY440SS

大家好、

我的@需要6个 CSI 1通道重定时器解决方案。 我们是否有支持多端口 CSI 的解决方案?

或者,我们只能将 SN75DPHY440SS*6用于客户的应用?

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    遗憾的是、我们没有能够支持6个 CSI 通道的解决方案。 由于无法保证部件间偏移、因此无法使用6个 DPHY440。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    我不确定我的问题是否会导致您误解。

    客户的需求是单通道 CSI *6。 您的回复看起来像6通道 CSI *1。 如果我理解不正确、请纠正我的问题。 谢谢。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    您正在寻找使用6个 DPHY440的器件、每个器件仅支持1个 CSI 通道?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、如果我们有一个解决方案可以支持每1CSI 通道6个端口、那就更好了。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪

    遗憾的是、由于不能保证部件间偏移、您无法并行使用6个 DPHY440。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡大卫

    明白了。 谢谢。

    此致、

    哈迪