This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04-Q1:DM、DP 线路电压范围

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04-Q1, TPD4E05U06-Q1, ESD122, TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041169/tpd4e02b04-q1-dm-dp-lines-voltage-range

器件型号:TPD4E02B04-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06-Q1ESD122TPD1E05U06

大家好、

我想使用 TPD4E02B04QDQARQ1器件来保护 PCB 免受 ESD 的影响。 如您所知、TPD4E02B04QDQARQ1是无源 ESD 器件、无需为其供电。  

在数据表中、"TPD4E02B04-Q1支持–3.6V 至3.6V 的信号范围、支持 USB Type-C 应用上的 SuperSpeed+对。 "我想知道我是否可以使用器件仅保护 DM 和 DP 线路? 我的 Type-C 电源电压将为5伏、但我认为 DM 和 DP 线路无法达到5伏。 我不知道应该降低。  

如果不适合我的设计、您可以评估 TPD4E05U06-Q1吗?

顺便说一下、该项目不是 BC1.2。 只能从一个连接器直通另一个连接器。  

此致、

Mehmet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    这是一个很好的问题、USB Type-C 高速线路将需要一个可 支持 +3.3V 电压的 ESD 二极管、此外、USB Type-C 连接器还以小巧的外形容纳24个引脚、因此布板空间非常受限。  
    因此、建议将具有超低电容(ESD122)的2通道 ESD 器件用于 USB Type-C 中的所有高速数据线路   但是、如果 TPD4E02B04DQA 等4个通道 能够更好地适应 PCB 的布局、则也可以使用它。

    建议将单通道5.5V ESD 器件(TPD1E05U06)用于 SBU 和 CC 线路、以简化到 PD 或 CC 控制器的路由。  

    请查看系统级 ESD 保护指南、第16页(系统级 ESD 保护指南(修订版 C))、其中介绍了该应用、并将根据布局偏好为您提供不同的建议。  

    如果您有其他问题、请告知我们、我们很乐意为您提供帮助。
    谢谢、Erika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erika、您好!

    感谢您 的出色解释。 我真的很喜欢这个。 但不幸的是,我还有一个问题:  

    正如您所说的" USB Type-C 高速线路将需要一个可 支持 +3.3V 电压的 ESD 二极管"。 DM 和 DP 线呢? 我还想保护这些线路免受 ESD 的影响。 是否有必要保护这些线路? 如果是或可选、我可以使用上述设备吗? ESD 保护器件的电压支持是否重要? 或者、我必须小心仅注意单速? (例如、可支持480Mbps 信号的低电容 ESD 保护)  

    你的答复和文件是可以理解的。 再次感谢。

    Mehmet。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    感谢后续问题。
    第一个问题: 如何保护我的 DM 和 DP 线路?   

    在 USB Type C 连接器中、4条 D+/D-线路承载单个 USB2.0数据对(高达480Mbps)

    D+和 D–数据线路将需要支持480Mbps 信号的低电容 ESD 保护。 单通道和双通道器件是简化布线的好解决方案*请参阅 《系统级 ESD 保护指南》(修订版 C)的第12页 您也可以将 ESD122用于 DP/DM*

    就您的问题而言,“ESD 保护器件的电压支持是否重要? 或者、我必须小心、仅注意信号 速度? (例如、可支持480Mbps 信号的低电容 ESD 保护)"

    您的二极管的工作电压 必须与您保护的连接器引脚上的信号电压电平相同或略高于电压电平。  如您所述、还必须仔细选择电容、以避免数据出现任何失真(高速线路 需要 低电容二极管)。

    希望这对您有所帮助、如果 需要进一步澄清、请随时提出问题。

    谢谢、Erika