This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:可以#39;t 将 DS90UB954-Q1EVM 连接到 DS90UB953-Q1EVM

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM, DS90UB954-Q1EVM, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041364/ds90ub954-q1evm-can-t-connect-ds90ub954-q1evm-to-ds90ub953-q1evm

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1EVMALP

大家好、

我们的客户购买 了 DS90UB953-Q1EVM 和 DS90UB954-Q1EVM 评估模块。 他能够将评估模块连接到模拟 Launchpad。  但使用同轴电缆连接两个板时  、ALP 无法检测 DS90UB953-Q1EVM。 ALP 的“合作伙伴信息”下没有端口号。 在 ALP 中、他还需要配置什么其他东西才能使其正常工作吗?


此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    请确保 使用同轴电缆上 DES 板的 PoC 为 SER EVM 加电、或禁用 PoC 并在953用户指南文档中使用隔离式外部电源为其供电。

    还要确保按照用户指南正确连接同轴电缆。