This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:主机确认

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041262/pca9543a-host-confirmation

器件型号:PCA9543A

你(们)好

客户想要确认此器件是否支持此应用、请参阅下图。

提前感谢您。

此致、
梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我不建议使用此配置。 此开关通过发送到 SDA/SCL 端口的 I2C 命令进行控制。 除非启用了这些通道、否则它将无法识别从 SD0/SC0或 SD1/SC1端口发送的命令。 由于默认情况下所有通道都处于禁用状态、因此在上电复位后、两个主机器件都无法与开关通信。 应使用允许主机器件与开关的 SDA/SCL 端口通信的布局、以便在启动后控制和配置器件。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。 如果没有、请单击绿色的 Resolved (已解决)按钮告知我们。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您提供信息。

    此致、
    梅纳德