This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:抖动特性

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041158/lmh0303-jitter-characteristics

器件型号:LMH0303

设计

我们使用的是 LMH0303。
LMH0303数据表显示了抖动的拼写错误。
您能告诉我2.97Gbps/1.485Gbps 的最坏抖动值(最大值)吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这尚未在整个温度范围内和部件之间进行表征。 也许您可以考虑增加30%。

    此致、、Nasser