This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:ATEX 要求

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041285/dp83td510e-atex-requirements

器件型号:DP83TD510E

您好!

1.我想在仅允许 ATEX 认证器件的工业领域使用此 PHY。 此 EtherNet-APL 芯片是否满足任何爆炸安全标准或要求? 如果我想在配备 PoDL 的定制电路板上使用此 PHY、您是否有任何指导原则来设计它以确保爆炸安全? 提前感谢!

2.您是否有可与 此 PHY 配合使用的预编程 Profinet / Modbus TCP 协议栈? 我想在这个芯片上使用 Profinet / Modbus TCP 协议、但不需要从头开始重新实现整个协议。 或者可能是在 STM32或类似 MCU 上运行的经过测试的库?

3.您是否有具有集成 MAC 接口的 Ethernet-APL PHY,如 Analog Devices: https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adin1110.pdf ?

提前感谢!

此致

Karoly Poka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karoly Poka、您好!

    感谢您的查询。

    在以太网 PHY 产品系列中、我们没有任何可以参考的请求解决方案。

    此致、

    Sreenivasa